This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:VBOOST 引脚的泄漏电流

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639864/lp8556-leakage-current-of-vboost-pin

器件型号:LP8556

大家好、

数据表未显示 VBOOST 引脚的泄漏电流规格。
 当 VBOOST 大约20V 时、VBOOST 泄漏电流是否可能高达600uA?
如果您有任何相关数据或内部原理图信息、这将非常有用。   

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    我刚刚进行了快速测试、断开了二极管与 EVM 的连接、设置 VDDIO = 3.3V、VDD = 3.6V、强制 VBOOST 引脚上的电压为20V、并且我只测量到该引脚中的~50uA 泄漏电流。

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hak-Leong、您好!

    感谢您的支持、但我想知道 VBOOST 引脚的泄漏电流是否可能显示~600uA。

    我的客户发现 、安装了 LP8556的几块电路板   在如此多 的电路板中显示了 VBOOST 线路的大泄漏电流(~600uA)。
    我们还没有发现到目前为止 LP8556或其电路板中的另一个临时器件是否产生了泄漏电流。

    在我看来、 这是可能的、因为没有关于 VBOOST 引脚泄漏电流的规格。
    你怎么看? 如果您有任何相关数据或内部原理图信息、这将非常有用。

    此致、
    雅丽塔