This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请告诉我是否有任何 LED 驱动器满足我们的客户要求?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638010/could-you-please-tell-me-any-led-driver-meet-to-our-customer-request

主题中讨论的其他器件:TPS61194

 大家好、

我们的一位客户正在寻找以下 LED 驱动器。 请告诉我以下情况下、是否有任何 LED 驱动器满足 我们的客户要求?

(我找不到任何设备 完全符合要求  。 我认为 TPS92601/602是与其请求类似的器件。)

 我们的客户请求。

升压拓扑。

2.可将 LED 阴极直接接地。

输入电压:12V +/-10%。

输出电流范围:0~200mA。

5.一个 LED 灯串的总正向电压:36V (10个串联 LED)。

6. PWM 调光:由 PWM 控制输入引脚控制。

7. PWM 频率:200Hz~100kHz。

模拟调光:通过  SPI 或 I2C 设置数字数据。

9.输出通道的数量:1或2个通道。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    恐怕 TPS9201/2无法支持数字数据的模拟调光。 这是否适用于汽车应用? 我们可以帮助检查是否有合适的器件。

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    非常感谢您的快速回复。 此应用不是汽车应用。 我希望 TI 有任何符合要求的合适器件。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    TI 是否没有适合客户要求的器件? 如果是、我将告诉他们 TI 没有任何符合您所有要求的器件。

    请给我回复。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    您能否检查 TPS61194是否可以满足客户要求?

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    感谢您提供器件信息。 我将向客户介绍该器件、并检查该器件是否符合他们的要求。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。