This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:VEE 输出在应力测试后异常

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636634/tps65185-vee-output-is-abnormal-after-stress-test

器件型号:TPS65185

大家好、团队成员。

 使用 TPS65185的设备执行了高湿度/温度测试。

VEE 的输出电压为-27V 异常、因此 VEE_FB 约为1.3V

在哪里会损坏它?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣

    该器件实现了一个大型反馈分压器、是否在 VEE_FB 上确认了1.3V 以排除外部电阻器的变化?

    VEE 是唯一受影响的稳压器吗?

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick–San、

    电阻值为 MΩ Ω 和52.3k Ω、kΩ 精度为1%。
    电阻定子已从板上移除并检查。
    电阻值没有异常。

    只有 VEE 异常、其他输出正常。

    是否有可能只有 VEE 的基准电压变得异常?

    此致、
    小林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林-圣

    您能否澄清一下器件现在在室温下的电压是-27V、还是在 HTOL 测试期间器件暂时达到-27V? 他们是否能够在运行时确认 VEE_FB 上的电压? 有多少设备具有此行为?

    只影响负电荷泵基准的可能性极小。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick–San、

    室温下 VEE 为-27V。
    在操作中检查了 VEE_FB。
    应力测试只是一个。

    在℃温度为40 ̊ C 且湿度为80%的72小时后、这种现象得到了证实。
    您制作此器件的应力测试是什么类型?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小林-圣

    可靠性测试页面列出了用于器件资质认证测试的标准: www.ti.com/.../reliability_testing.page

    器件在高温下进行测试、但据我了解、器件在湿度或湿度测试期间可能无法运行。 最相关的测试将遵循 JESD22-A110。

    我们需要启动故障分析、以准确了解器件的损坏情况: www.ti.com/.../failure_analysis.page

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick–San、
    VEE 的最大输出电流值为12mA。
    当有更多电流流动时、是否有可能出现 CP2中断?
    CP2是否具有电流限制保护?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CP2是否具有电流限制保护?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林-圣

    两个电荷泵都具有内部电流限制、我无法确定过流情况如何导致所述的行为。

    此致、

    Rick S.