This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:有关使用 bqMTester 进行 bq40z50-R1编程和校准的说明

Guru**** 2469830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQMTESTER, BQEVSW, BQ20Z80, BQ40Z50, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639427/bq40z50-r1-instruction-on-use-of-bqmtester-for-bq40z50-r1-programming-and-calibration

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQMTESTERBQEVSWbq20z80BQ40Z50BQPRODUCTION

您好!

我正在尝试设置 bqMTester (HPA495) 以 对  bq40z50-R1进行自动编程和校准。  用户指南(SLUU397A)似乎未针对此应用进行更新、因此我遇到了一些问题。

1.根据 SLUU397A 生成 ROM 文件- 4.2.1:

bq40z50-R1与 bqEVSW 或 TesterDFReader 中的 bqEASY 不兼容。 为该电量监测计生成 ROM 文件的正确步骤是什么?

2.根据 SLUU397A 的 StationSetup.exe 解锁配置- 4.4:

密码条目"bq20z80" 会导致 "密码错误"。 这是不正确的密码吗?

除了我在上面提出的问题之外、获得有关如何使用此设置的一般指导将会有所帮助、尤其是在必须偏离给定用户手册的情况下。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    您使用的软件不正确。 BqProduction 与 bq40z50的 bqMtester 配合使用。 请改用它
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始 bqMtester 软件工具不支持 bq40z50-R1器件、但 bqMtester 板仍在使用。 bqProduction 软件工具已发布、可用于此器件的生产编程和校准。 下面是一个 e2e 发布、它提供了一个可能有用的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、非常有帮助。

    我应该如何处理2s 电池组的配置? 电池配置是否在"Calibration type"文件中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该程序允许您设置电池1、电池和电池组电压。 您不必选择系列单元格的数量。 您必须短接电池电压连接器上的相应端子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请详述一下。 在 TB3 /4上短接电池3或4似乎不会降低电池组+电压。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    减少串联电池的数量不会影响 bqMTester 板上的电池组电压。 最安全的做法可能是不要将 bqMTester 板上的电池短路、并将电路板与模块上的电池触点进行适当连接。 如果您使用的是 bq40z50EVM、则需要短接 EVM 上电池3和4的触点。 您可以将模块上的 PACK+连接到 bqMTester 板上的 CELL2+、这将为校准提供良好的参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不使用 bq40z50EVM 模块、而是直接连接到 PCBA 上的电池触点。 然后、您建议将 UUT PACK+触点与 UUT 电芯2+触点短接、方法是将二者连接到 bqMtester 电芯2 +触点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该起作用。 您应该对其进行测试以进行验证。