This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:规格问题

Guru**** 2603435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640036/tps2373-spec-question

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS2372

你(们)好,先生  

我对 TPS2373有一些疑问  

1.您是否有6.25欧姆电缆的品牌和数据表? 由于类型4需要6.25 Ω 以太网电缆  

kΩ MPS μF 的交流阻抗低于26.3k Ω 与0.05 Ω 并联,我是否知道哪个原理图中有这些电容和电阻器?

3.我在数据表中看到了802.3at 的“10mA 脉冲电流至少每325ms 持续75ms”,但下图显示了300ms 和60ms,对吗?

4.我在数据表中看到“对于5-8类 PD,以太网电缆的 PSE 端也增加到了16mA”,但下图显示了14mA,它是否正确?

TPS2373是否支持双特征 PD 结构?

6.关于 Autoclass,PSE 如何知道 PD 的最大功率? 测量电压或电流???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案:
    尊敬的 Kai:

    1.6.25 Ω 来自使用4对(25 Ω/对) Cat5e 以太网电缆供电、而不是使用具有.at 的2对(共12.5 Ω)。 使用 Cat5e 电缆或更大的电缆即可。

    3/4. 该图未反映.bt 标准。 您提到的320ms、6ms 和16mA 值是正确的。 如果在数据表中找不到该图、我不会使用该图。

    6.有关 Autoclass 的更多信息、请参阅 TPS2372的数据表。 (TPS2373不支持)
    www.ti.com/.../tps2372.pdf

    2和5。 让我们回到这些问题上。

    Thomas A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的所有 EVM 和 TI 设计都应满足此要求。 只需确保您的输入电容器(在 Vdd-VSS 两端)小于0.12uF。

    TPS2373确实支持双特征、但这是在板级设计的功能。 IC 本身不会阻止或允许其实施。 请注意:如果您选择执行双特征、则必须更改分级电阻器。 我将使用值表进行答复。

    -Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请注意、与典型的单 PD 实施方案相比、可以看到4类手指的电流电平不同。