This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:运行状态和警报问题

Guru**** 2572595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640136/bq34z100-g1-operating-state-and-alert-questions

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

您好!  

我正在尝试 确定轮询 BQ34Z100以进行数据记录的可行性、但在数据表中找不到这一点。

-不同模式(正常、睡眠、完全睡眠)下温度/电流/电压的轮询间隔是多少?

-是否有办法检测工作状态?  

此外、还有几个问题需要注意:

-不同警报引脚的最大电流消耗是多少?

-我假设它们都是开漏的、需要上拉?

谢谢、

Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vlad、

    该器件在正常模式下每秒测量并更新这些参数。 在睡眠和完全睡眠模式下、该器件会在每个睡眠电压和硬编码为20秒的睡眠电流时间唤醒。

    您可以通过监测计的电流消耗来确定监测计处于哪个状态。 此外、还有完全睡眠和睡眠标志。 请参阅数据表、了解它们的功能、因为它们的设置不一定意味着器件处于该模式。

    数据表中有引脚的电气特性以及它们是什么类型的引脚。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Onyx。
    电流消耗和标志将不起作用、因为首先需要单独的电流测量电路、其次需要 i2c 读数、进而将 BQ 从完全睡眠中拉低。
    如果温度测量间隔相同、我可以使用这些脉冲来驱动记录器的外部中断。

    无法在文档中找到电流消耗数据-您能向正确的方向指示我吗?
    谢谢、
    Vlad