This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z75-V180:电池状态(0x16)显示0xC8

Guru**** 2572455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639141/bq20z75-v180-battery-status-0x16-shows-0xc8

器件型号:BQ20Z75-V180

您好!

我们的客户正在检查有关 BQ20Z75-180的错误代码。

对于电池状态低字节、它显示:0xc8。

客户想知道此错误代码表示的含义  

对于 EC3到 EC0,它将为1,0,0。  

您能帮助推荐这种含义吗?

再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay。
    您是否检查了 TRM 中的这些位及其定义以及它们代表的内容?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Onyx:

    我可以发现 TRM 中的定义只是写入大约0、1、1、1未知错误(EC3~EC0)。 *见 SLUU310号文件  

    是否有任何方法返回1、0、0 (EC3~EC0)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这可能是您的主机无意中写入该寄存器或导致该情况发生的 ESD。 如果未定义、则不受支持。
    谢谢
    Onyx