This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:来自数据表的错误信息

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, BQ35100, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638926/bq34110-mising-information-from-datasheet

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34Z100-G1BQ35100

我们设置了器件并尝试通过 I2C 总线读取数据、我们确实获得了一些数据、如电压、InternalTemp、RawVoltage、RawIntTemp。

但是、某些数据看起来很奇怪、例如温度值始终保持恒定。

缺少一些数据、例如:电流、功率、累加、最后累加、 LastAccumulatedTime,...

您的产品是否真正支持这些缺失的数据读取?  

2.软件 I2C 主控制面板是否可供下载? 是否有连接到此软件的硬件设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ChangGui:

    请将您使用 BqStudio 时遇到的情况的日志发送给我们。 请在启用 BqStudio 和日志记录的情况下重试。

    如果要发送命令、则不能正确格式化命令以切换页面是一个常见问题。 有关发送命令的更多信息、请参阅应用手册《使用 I2C 通信与 bq34110 bq35100和 bq34z100-G1系列电量监测计 配合使用》http://www.ti.com/lit/slua790

    此致、
    Bryan Kahler