This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:电量监测计编程程序

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658743/bq34110-fuel-gauge-programming-procedure

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDV

你(们)好

我们正在尝试对 BQ34110进行编程、并创建黄金样片供制造。

是否有文档描述了我们可以自始至终遵循的程序/步骤?

似乎有很多松散的信息可供使用、但我们不断地陷入困境、不知道我们会发生什么错误。

例如、我们不清楚具体需要更改 BQStudio 数据存储器中的哪些值以及在该过程的哪个阶段。

例如、问题:我们有时会更改值、但有时该值会返回到以前的值。 是否有进行更改的顺序?

我们的电池详细信息为:10节镍氢电池全部串联、4.5Ah。 电芯为1.2V。

目前、我们将 EV2300从1.3c 更新为1.3m、发现无法更新数据存储器。  

我们收到一条错误消息:"No parameter matched address"(没有匹配的参数地址)(?)

感谢你的帮助。

Eduard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduard、

    我们正在创建特定的配套资料、其中介绍了配置器件时重点关注镍氢电池的步骤。

    为了帮助您临时处理特定数量的串联电池和化学物质:

    在设置任何其他参数之前、请在 bqStudio 中更新以下内容:

    数据存储器>配置>电源>闪存更新正常电压= 0

    监测计的默认值基于锂离子值。 这些都需要修改。 此监测计中的大多数参数都基于单节电池值、可在您的电池数据表中找到。 例如、大多数镍氢电池的标称电压为1200mV、最大电压为1500mV。 大多数仪表默认设置为4200最大电压3700标称电压锂离子电池。 在查看参数时,如果您看到的值超过1500mV (或者查看它们是否不适用于您的电池),请确保在 TRM (可在此处找到 :http://www.ti.com/lit/sluubf7 )中查找它们,并相应地设置这些值。

    此外、还需要针对镍氢电池修改您的操作配置寄存器。 与锂电池不同、Delta T/dt 和负 Delta 电压/dt 用于充电终止。 有关如何为镍氢电池配置运行配置 A 寄存器的信息、请参阅上述链接的 TRM 第2.1.1节。

    使用 GPCCEDV 工具后、请使用 OCV11文件中的值通过数据存储器>电量监测> CEDV 配置文件中的电压100% DOD 值来配置电压0% DOD。

    EDV0、EDV1和 EDV 2值也需要根据电池的0%、3%和7% SOC 电平相对于电压进行设置。

    此致、
    Bryan Kahler