This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:TPS736

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS736, TPS730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656930/tps736-tps736

器件型号:TPS736
主题中讨论的其他器件: TPS730

您好!

  TPS736数据表具有针对电流限制和短路电流的单独技术规格。 但在许多其他数据表中、只有电流限制。 在 TPS736中、我感觉短路和电流限制是不同的。  

在下面分享我对这一点的理解、如果我对这一点的理解有误、请纠正我的问题。

           A):在电流限制预测下:输出电压将保持稳定(3.3V LSO 时为3.3V),电流将保持不变(限制最大800mA 的电流),即使负载变化也是如此。

           b)。 短路预测: 输出电压为 零,电流稳定在400mA (典型值)。

2.电流限制的第一个测试条件是 Vout=0.9xVout(nom),请告诉我,由于 LDO 的输出电压是固定的,如何实现这一条件?

VOUT (nom):LDO 输出的典型值(3.3V LDO 时为3.3V)?

此致

Anuraj NK

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuraj NK:

    您在电气特性表中看到电流限制线和短路电流限制线的原因是 TPS736具有折返电流限制。  与传统的"砖墙式"电流限制不同、无论输出电压如何、电流限制都是相同的值、折返电流限制在较低的输出电压下具有较低的电流限制。  这有助于在发生短路时保护 LDO。

    当我们测试 LDO 的电流限制时、我们会强制输出电压达到其标称值的90%(即、对于具有标称3.3V 输出的 TPS73633、我们强制采用2.97V 的电压)

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rayan、

    感谢您的重播。

    我正在准备一个负载板进行 LDO 验证。 这是这个问题的后端。

    您能告诉我,如何强制 LDO 输出90%的标称电压来测试电流限制?

    我将提供3.8V (Vnom+0.5V)作为输入并启用(EN 为1.7V) LDO。 输出电压将为3.3V、根据您的上述邮件、我必须在此3.3V 线路上强制施加2.97V 电压、并测量 LDO 的输入电流。 您能确认此程序吗?如果我错了、您能纠正我的问题吗?


    此致
    Anuraj NK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj NK:

    您的操作步骤正确。 为了强制进行电流限制、您需要确保输入电源和负载电源(用于强制进行2.97V 的电压电源)的电流限制设置为高于 LDO 的最大电流限制。 实际上、负载电源需要比 LDO 更强(电流驱动能力更高)、以便 LDO 输出端的电压由负载电源设置。 LDO 的反馈环路将看到输出不够高、并尽可能地驱动导通元件、从而允许更多电流通过导通元件、尝试将输出电压升高到正确的电压(在您的情况下为3.3V)。 通过确保负载电源的电流能力大于 LDO 的最大电流限制、当 LDO 驱动导通元件以允许更多电流通过 LDO 时、将触发电流限制电路。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

      我还有一个关于反馈引脚电流测试的问题。在 TPS730数据表中、规格如下。

    为了测试这一点,需要强制从 ATE 到 FB 引脚的电压为1.8V,并检查电流?

    当时输出电压的状态应该是什么? 我下降了、输出不会稳定。

    请建议验证此参数的步骤。

    此致

    Anuraj NK

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj NK:

    正确的是、我们在 FB 上强制施加1.8V 电压并测量电流。 由于 FB 节点被驱动为高电平、误差放大器将硬关闭导通元件。 这将导致输出电压接地。

    非常尊重、
    Ryan