This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A61-Q1:不具有热关断功能的替代组件。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A61-Q1, TPS7A6650H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658361/tps7a61-q1-alternative-component-without-thermal-shutdown

器件型号:TPS7A61-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A6650H-Q1

您好!  

我正在寻找不具有热关断选项的 LDO TPS7A61-Q1 (TO-252封装)的替代产品。 VIN = 15V 且 Vout = 3.3V 最大电流= 35mA

希望在高温应用中使用它、并且担心这会触发关断/复位。  

请提供任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vineyet、

    根据数据表、该器件的 RJA 为26.9C/W (热数据基于 JEDEC 标准的高 K 曲线 JESD 51-5。 铜焊盘焊接到散热焊盘图案上。 必须包含正确的连接程序。)。 您的应用的功率为(15 - 3.3) x 0.035 = 0.41瓦。 温度变化将为26.9 x 0.41 = 11C

    通过适当的布局、您可能会看到估计的温度上升11°C。该温度将添加到您的环境温度之上。 只要您的环境温度加上增加的11°C 低于150°C、该部件就会正常工作。 同样、此估算是根据 JEDEC 标准完成的、您电路板上的实际热性能会有所不同。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

      感谢你的答复。 我想将该器件用于150C 的温度范围、已对其进行了长时间测试、最高可达150C、结果非常好。 测试过程中未观察到热关断。

    问题是、由于热关断大约为165C、因此看起来它刚好位于边缘。 因此、我们想看看是否有一个不具有热关断功能的替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vineyet、

    该器件正在进行验证、通过认证、额定结温为150°C。 即使器件未进入热关断状态、一旦超过150C、器件就会承受超过最大额定温度的应力、这可能会缩短器件的寿命并导致永久故障。

    大多数 LDO 将具有热关断功能、以防止短路或其他非常规条件造成永久损坏。 让我做一些研究、看看我们是否有一个与 TPS7A61-Q1类似但将在165C 下运行的器件。 请留出一些时间进行调查。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vineyet、

    只是一个跟进。 检查后、TPS7A6650H-Q1是少数几个 LDO 之一、可以达到165、但输出为5V。 我们没有可在165C 上工作的3.3V LDO。

    此致、
    Jason Song