This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:接地引脚电流为几 mA

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656220/tps706-ground-pin-current-at-a-few-ma

器件型号:TPS706

我们是否可以像 TPS70633数据表中的图10那样获得几 mA 接地引脚电流的任何数据?

 

由于电池应用、这是一个非常重要的信息。

 

谢谢、此致、

首都(东京)地区 FAE Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenji Ninagawa、

    无论输出电压是多少、整个 TPS706系列的输出电流相对于输出电流的 GND 电流都是相同的。 因此、尽管图10是在 Vout 为1.2V 时获得的、但对于3.3V 的 Vout、曲线将是相同的

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Ryan - San

    但我需要的是"几 mA 时"接地引脚电流的更详细数据/图。
    可以分享吗?

    此致、
    Ninagawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan - San

    我可以有什么评论吗?
    我想获得关于接地引脚电流“几 mA 输出电流”的更详细的数据/图:输出电流小于5mA 时的 Ignd。

    此致、
    Ninagawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ninagawa - San、

    我们目前没有可用的数据。 请允许我们提供几天的时间。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninagawa - San、

    我能够以较低的负载电流获取数据。  请查找以下数据。

    非常尊重、

    Ryan