This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:TPS7A4700

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658981/tps7a47-tps7a4700

器件型号:TPS7A47

您好!

我在 TPS7A4700的数据表中找到了一些对比性信息、TPS7A4700是引脚可配置的 Vout LDO 1A。

在某些图中、输出电容表示为10uF、而其他图表示高达50uF。

我怀疑它与从输出端并联5个10uF 的 EVM 进行的测量有关、以应对更高输出电压下的电容降级。

您能否确认数据表规格将与10uF 输出电容值(考虑到电容降级)相符合?

对于低输出电压(5V 及更低)、额定电压为10uF 的足够电压 X7R 电容器是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    µF 数据表上的说明、TPS7A470x 被设计和表征用于在输入和输出端与10 μ F 或更高的陶瓷电容器一起工作。 µF 使用50 μ F 的总输出电容器值来表征最佳噪声性能。 请特别注意、输入和输出电容必须尽可能靠近各自的输入和输出引脚放置。

    X7R 电容器是推荐的电容器之一。 10uF X7R 应满足输出要求。 有关更多详细信息、请参阅8.2.2.1电容器建议。

    此致、
    Jason Song