This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:LM2936 3.3V 版本和22uF 输出电容

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659000/lm2936-lm2936-3-3v-version-and-22uf-output-cap

器件型号:LM2936

您好!

3.3V 版本的数据表中有22uF 的最小稳定性值。 这是"一个大小适合所有"的约束、还是有其他使用10uF 电容实现稳定性的条件?

我的应用具有3mA 的电流消耗、极少的交流组件、6V 至36V 的输入电压、并且可以添加高达26Ohm 的 ESR。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、西里尔、

    µF mΩ、Ω LM2936 3.3V 和3V 选项、输出电容 COUT 的电容值必须至少为22 μ F、ESR 至少为300 μ F、但不超过8 μ F。 最小电容值和 ESR 要求适用于整个预期工作环境温度范围。

    为了满足器件的稳定性要求、如果您具有3.3V 电压、请使电容器尺寸高于22uF、ESR 介于300m Ω 和8 Ω 之间。

    此致、
    Jason Song