This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:最大 功率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658816/ucc28780-max-wattage

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件: UCC24612

大家好、

我的客户 希望开始评估有源钳位。

规格是、

输入: AC80V-140V 和 AC180V-AC276V

输出:DC24V 6A 最大  12A 峰值(200ms)

无需 PFC  国家/地区。

UCC28780是否可 用于此规格?

UCC28780功率限制如何?

如果无法使用 UCC28780、请告诉我建议的有源钳位正向的类型名称。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    此处有一些更正。
    AC80V-140V 和 AC180V-AC276V 是不同的型号。
    PCB 布局、部件、变压器不同-->好的。
    没有 PFC、但需要监管国家/地区。 它们可以通过另一种方法来保持限制。
    即使是使用不同的两块电路板、效率也非常重要。

    谢谢、
    H.DOI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杜伊-圣

    很高兴听到您的声音! 我希望你们做得好。

    感谢您在这里想到 TI。

    Ucc28780非常适合此应用。 通常、它主要面向20W-150W 应用。 由于 Vout 为24V、即使在150W 时也是如此、我倾向于认为与正向相比、它会更好。 如果 Vout 比12v 低得多、则正向拓扑在该功率下可能更好、但 ACF 作为反激式衍生器件在类似这样的更高 Vout 应用中表现出色。

    我唯一的问题是峰值功率。 Ucc28780可在160ms 内处理高达150%的过功率事件。 一些人负责设计功率级、因此您可以设计192w 最大稳定状态功率。 一些人还尝试通过使用电流感应技巧来扩展功率计时器。 例如、在160ms 之前、它们会降至最大 opp 以下、然后让它再次进入 OPP、并且可以再次提供几乎160ms 的过电。 许多音频和打印机客户都使用这些技巧。

    这里是什么应用?

    您是否计划在初级上使用 GaN 或硅 MOSFET? 您也可以在此处考虑使用 ucc24612 SR 控制器。

    此致
    John