This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54561:查找20至60V 输入电压、18V 输出电压的解决方案时遇到问题。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, LM76002, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659080/webench-tools-tps54561-trouble-finding-a-solution-for-20-to-60vin-18v-out

器件型号:TPS54561
主题中讨论的其他器件: LM76002LM76003

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

一直在与 WebBench 对抗。 在1.6Mhz 下尝试找到20Vin 至60Vin、18Vout、2A 的解决方案。 每次输入开关频率的高级特性选项时、设计都会重新计算、而不会出现任何解决方案。 如果我手动输入非常接近所选初始频率的设计频率、则会发生相同的情况。  

我需要1.6Mhz 的原因有很多、我想找到一个解决方案。 但是、WebBench 对于该器件在其未自行选择的任何频率下似乎都存在很大的问题。  

有没有关于如何进行仿真的想法、或者有什么好的起点?  

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS54561、20V 至18V 2A 非常接近于压降条件。 这可能是 Webench 找不到解决方案的原因。 低频就可以了。

    我建议您为此应用考虑使用较新的 IC:LM76002或 LM76003。 该器件具有更小的 Toffmin、可更好地控制压降行为、并且效率也更高。

    对于 Webench 仿真、如果要将频率设置为1.6MHz、请通过在 BOM 选项卡中自定义 Rt 电阻来实现。 您可能还必须自定义 L 和 Cout 值以适应1.6MHz 设计。 然后、Webench 应该能够使用这些新值运行仿真。

    希望这些对您有所帮助。