This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:FILTR2中的模拟输入调光

Guru**** 2812055 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658750/lm3445-analog-input-dimming-in-filtr2

器件型号:LM3445

您好! 我有一个问题,我还没有看到太多细节(如果有很多关于这个主题的信息,请与我一起)。

我正在使用4x50W (1400mA 36V) LED 设计230V 200W 照明设备。 我计划使用1个 LM3445将它们串联成对(堆叠电压=72V)。 我的问题是、我想在设计中加入调光功能、因此我想使用 FILTR2引脚作为调光的模拟输入、而不是依赖于外部 TRIAC 调光器。 对 FILTR2s 功能的描述显示“也可用作模拟调光输入”,我想知道调光的电压范围是多少? 连接到两个 LM3445的 FILTR2引脚的从 Vcc 到 GND 的简单电位器和电阻器网络分压器是否起作用? 还有其他需要注意的预防措施吗?

我知道、如果 FILTR1被拉至4.9V 以上、DIM 可用作输入、这是否是通过外部 PWM 发生器进行 DIM 的更好方法?

我是否应该设计一个板载 Triac 调光器并将其保留在该调光器上?

提前感谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以根据自己的电子邮件选择几个选项来执行此操作。  您可以对 DIM 引脚进行 PWM 处理、您仍然需要使用 FLTR2滤波器使其成为峰值电流基准直流电流(根据数据表设计)。  您也可以将 FLTR2引脚用作模拟 DIM。  范围为0-750mV。  您必须小心地限制 FLTR2上的范围、因为它可以上拉至750mV 以上并提供比数据表中计算的最大值更大的电流。  此外、在1.269V 典型值下还有一个峰值电流关断阈值、这将导致一个定时关断、因此您不希望能够将其拉至这么高的电平。

    我不会设计板载三端双向可控硅开关元件调光器、因为三端双向可控硅开关元件调光通常不如模拟或 PWM 生成的调光。

    请注意、该器件可调节峰值电流、因此0-750mV 范围的一半(即375mV)不会是光输出的一半、而是峰值电流跳闸阈值的一半。  电感器越大、越接近线性、因为峰间纹波会变小。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin:

    感谢您的快速响应。 实际上、我进行了更多挖掘、并意识到正常运行期间 FILTR2的范围将在0至750mv 之间、这对应于25%至75%的占空比和45°至135°的传导角

    我还意识到、PWM 的相应信号将是5.9kHz 方波、占空比从25%变为75%(我不知道它应该具有多大的振幅)

    我有几个后续问题,如果你不介意,那就是:

    首先,我如何处理不再使用的线路感应引脚? 我指的是 BLDR、ASN、FILTR1和 DIM。 我想让 ASN 和 DIM 断开连接、并将 BLDR 和 FILTR1接地、这样做是否可行?

    其次、也不是很重要、我想知道如何生成0至750mv 模拟信号、可能是在 D2和 C5之后将轨到轨运算放大器与12V 稳压器组合在一起、以使 Vcc 更加稳定 (也可能是用于分离轨电源的电压转换器 IC?)? 你怎么看?

    同时感谢电感器的抬头、到目前为止、所选的电感器是 Bourns 的一个相当大的 beefy 1.2mH 单元。  1130-122K-RC 是部件号

    此致、Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、

    所以您的第一条陈述是正确的、它对应于 TRIAC 可用电压的25-75%、0-4范围从1-3V 解码、从而给出该范围。

    第二条语句:它不需要5.9KHz、占空比在100%至0%之间变化(由于它驱动内部 MOSFET 栅极、因此反相、请查看方框图)、 这样、滤波电压将为0-750mV、对应于 DIM 时100%占空比的三端双向可控硅开关元件波形的25%和 FLTR2时0V 的75%、对应于 DIM 时0%占空比的75%和 FLTR2时750mV。 该数据表在0.9V 至3.15V 的最坏情况下(典型值为1.33和2.33)具有 PWM 输入限制。

    BLDR 可保持开路、ASN 可保持开路、FLTR1需要拉至4.9V 以上以允许 DIM 为 PWM 输入、因此连接到 VCC。 或者、如果在 DIM 连接到 GND 且 FLTR1仍然连接到 VCC 的情况下运行 FLTR2、

    它取决于您希望 FLTR2引脚达到多低。 如果我要这样做、我将使用运算放大器并使用电阻分压器对输出进行分压、前提是运算放大器的输出可以足够低、以满足您的应用需求。 如果这是一个问题、PWM 输入可能是一种更简单的方法。 您还可以创建 PWM 信号并对其进行滤波并发送到 FLTR2引脚。 如果使用0-10伏范围、则需要使用13.3分频器。

    此致、