This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:IOUT_CAL_GAIN 的分辨率? (也适用于 USC90120A)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659061/ucd9090a-resolution-of-iout_cal_gain-also-for-usc90120a

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件:UCD90160A

比例参数的分辨率或舍入因子是多少、尤其是 UCD9090A 和 UCD90160A 中的 Iout 校准增益和 Iout 校准偏移?  在我的配置中、所有监控轨都配置为电流监控器输入。  在此示例中、我使用电源轨#2。  

使用 Fusion Digital Power GUI 版本7.0.18和 UCD9090A EVM、我将 Iout 校准增益设置为556、然后使用 "Write to Hardware"和"Store RAM to Flash"按钮。  然后、我退出 GUI、重新启动 EVM 并重新启动 GUI。  查看电源轨#2的配置时、Iout 校准增益为571。

设置535、539或540会导致读回541。 设置525会返回526。 设置555会导致读回556。 设置572会导致读数返回588。  我无法确定器件中所选内容与实际保存和使用的值之间的关系。

Iout 校准增益和其他缩放参数的分辨率、粒度或舍入度是多少?  输入的值与器件中存储和使用的值有何关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 IOUT_SCALE、存在内部导致舍入问题的耦合数据转换。 舍入与增益本身相关。 增益越大(mOhms 较小)、舍入越小。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供详细信息、以便我们可以针对给定的所需 IOUT_CAL_GAIN 值计算得出所产生的内部值。 您可以根据需要通过私人电子邮件提供。