This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq25606:错误状态/Bat 引脚过压保护

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658271/bq25606-false-error-status-bat-pin-overvoltage-protecion

器件型号:BQ25606

团队、

bq25606充电器显示错误状态,而不应该显示错误状态(事实上没有错误)–当电池在 T2-T3范围内充电时,它将充电至4 208V,然后充电将停止,充电器显示“电池已充电”状态。 由于充电器内部的情况、温度升高并超过 T3值。 然后在 T3-T5范围内。 电池上的电压保持在4.2V。 现在,我们假设电源将从设备断开并重新连接。

->由于 STAT 输出上的状态循环变化,充电器显示错误。 不应显示该错误、因为用户将被告知实际中不存在的错误。

我们预计这是由于 BAT 引脚过压保护造成的,该保护的最小值为103% VBAT_REG。

因此、如果在 T3-T5范围内、充电电压降至精确的4、05V 至 VBAT 上升= 4、17V、电池充电至4.2V、则会产生错误。

是否有办法可以省略此问题?

感谢您的帮助、
此致、Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、  

    如果我理解正确的话,在 TNORMAL (T2-T3)中,充电器的充电电压最高可达4.208。 然后温度上升到 T3-T5范围(TWARM)、此时 STAT 引脚以1Hz 的频率闪烁。 是这样吗?

    这就说明电池 OVP 事件已跳闸。 遗憾的是、在 TWARM 退出回 TNORMAL 之前、在启用充电时无法退出此条件。 但是、如果 VBUS 上的直流电源被移除或/CE 引脚被拉至高电平、充电将被禁用、并且充电器将忽略任何充电故障。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    没错。 我们的客户正在自主、独立地使用电池、不需要使用处理器来控制电池。 因此、它们无法通过移除 VBUS 或拉取/CE 来检测此情况并禁用充电。  

    实施已完成、器件正在通过归一过程运行-迫切需要一个解决方案。

    是否也无法关闭 JEITA 配置文件?

    此致、
    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    我要再次指出的是、这是正常操作。 需要注意的是、由于电池电压高于4.05V 的 TWARM 电池稳压电压、充电电流将立即变为零。 即使已启用充电且充电 STAT 指示仍然显示正在充电、充电器也不会向电池提供任何电流。

    关于关断的问题、无法关闭 JEITA 配置文件、但 TS 引脚功能可禁用。 如果您选择不使用 TS 功能进行二次电池温度检测、则可以使用两个10kOhm 电阻器、使用从 REGN 到 TS 到 GND 的电阻分压器。 这将使充电器保持在 TNORMAL 范围内。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    [引用 USER="Joel Hernandez II">我将再次指出这是正常操作。 需要注意的是、由于电池电压高于4.05V 的 TWARM 电池稳压电压、充电电流将立即变为零。 即使已启用充电且充电 STAT 指示仍然显示正在充电、充电器也不会向电池提供任何电流。 [/报价]

    在这种情况下(在断开并重新连接设备后)、将显示错误状态、这是客户无法接受的。  

    [引用 USER="Joel Hernandez II">关于您关断的问题、无法关闭 JEITA 配置文件、但 TS 引脚功能可以禁用。 如果您选择不使用 TS 功能进行二次电池温度检测、则可以使用两个10kOhm 电阻器、使用从 REGN 到 TS 到 GND 的电阻分压器。 这使充电器保持在 TNORMAL 范围内[/QUERPLET]

    由于安全原因、客户不能放弃对电池温度的控制。 为此添加一个独立 IC 毫无意义、因为使用一个算法运行正常的不同充电器更容易。

    客户看到 bq25606正常工作的方式是、BATOVP 应始终通过电池的标称工作电压进行通信-在本例中、从4、208V 传输103%。 如果电压下降到4、05V、则应跟踪流入电池的电流、电压从4、05V 上升到103%以上、此时应注明误差。

    是否没有其他方法可以相应地实施/更改此内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    关于您上一帖子中的以下陈述:

    客户看到 bq25606 正常工作的方式是、BATOVP 应始终通过电池的标称工作电压进行通信-在本例中、从4、208V 传输103%。 如果电压下降到4、05V、则应跟踪流入电池的电流、电压从4、05V 上升到103%以上、此时应注明误差。

    充电器当前确实比 BATOVP 故障的 TWARM VBATREG 阈值高103%。 我们希望 BATOVP 保护在 TCOOL、TNORMAL 和 TWARM 上有效。

    从上面的语句中可以看出、您建议 TWARM 中的 BATOVP 阈值应与 TNORMAL 中的阈值相同。 是这样吗? 换句话说、您的客户希望 BATOVP 在 TWARM 和 TNORMAL 中均以4.208V 的103%的电压跳闸。  

    虽然这有助于在电池电压已经超过该区域时防止 BATOVP 标志、但我会反驳这可能会绕过 JEITA 标准提供的次级保护。 如果考虑到电池低于4.05V、进入 TWARM、并继续充电至超过4.05V 调节阈值超过>7%、则可能会对电池产生与安全相关的不利影响。   

    我希望阅读以下应用手册、其中介绍 JEITA 标准的用途以及高温和高电池电压的影响(请参阅高温充电部分): JEITA 标准合规性应用手册

    对于独立充电器上的更改、遗憾的是没有。 您可能需要考虑一个不同的 NTC 热敏电阻、该热敏电阻具有电阻与温度曲线、可将 TWARM 和 thot 阈值紧密推在一起。  

    此致、

    Joel H