This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:Vin&lt 时的行为;Vout

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658983/lm5116-behavior-when-vin-vout

器件型号:LM5116

尊敬的团队:

我的客户想知道 器件在输入电压<输出电压时的行为。

设计参数:

  • 设计的输入电压:最小9V
  • 设计输出电压:7V
  • 输入电容:4* 4.7 uF
  • 输出电容:4*10uF

现在、输入电压降至6V、因此 Vin < Vout。

我们是否可以假设系统的行为方式?

一方面、我假设 UVLO 机制会在特定电压下将器件置于睡眠模式。 另一方面、外部 FET 可能具有体二极管、而高侧 FET 的体二极管可能导通。

一旦我遇到输入电压崩溃的高侧 FET 系统保护情况、并且与较大的 C_outs 相比、C_in 更小、则体二极管导通。  

任何反馈都非常感谢。

此致
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    我们是否假设 UVLO 将关闭该器件? 如果是这样、FET 将关断、输出将根据输出电容和负载进行放电。