This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950EVM-631:UCC29950EVM-631:

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659014/ucc29950evm-631-ucc29950evm-631

器件型号:UCC29950EVM-631

 可以修改 PFC + LLC 组合评估模块吗?

我需要 320W - 60Vdc 输出、想知道是否可以修改300W - 12Vdc EVM?

是否需要更改 TL431的电阻分压器?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve
    原则上、评估模块可以修改、但涉及大量工作-下面是一个简短的列表

    重新计算与 UCC29950数据表中显示的设计相关的值。
    为具有正确输出电压匝数比的变压器更换变压器- DS 中的设计过程将在此处为您提供指导。
    使用正确的电容值为60V OUT 将输出电容更改为更高电压的器件。
    更改变压器匝数比以在次级侧生成60V 输出。
    将输出整流器更改为更高电压的器件-可能80V 是可以的-同样、数据表中的计算将指导您进行这方面的操作。
    TL431的最大阴极电压约为36V (如果存储器正常工作)-重点是60V 输出会在某些工作条件下对阴极进行过压。 如果您将"典型"阴极电压设置为20V、则可以使用齐纳二极管将其阴极钳位到其允许范围内的电压。
    您必须更改输出电压感应电阻器。
    为了实现最佳反馈环路性能、您需要更改环路反馈组件-但如果您对较慢的环路响应满意、则初始测试可能不需要此操作。

    对评估模块进行这些更改并不重要。 尤其是、您会发现很难拆除电源变压器、但尽管如此、鉴于您愿意进行返工、您应该能够使模块输出为60V。

    当然、PFC 级不需要修改。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    感谢您的快速回复!
    我会尝试一下。

    Steve