This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658014/ucc28950-ucc28950

器件型号:UCC28950

您好!  

     我正在尝试使用您的集成电路 ucc28950来设计 SMPS。 它将为1kW。 输入电压为310VDC、输出电压为59VDC。 通过使用您的公式、我计算了组件值、并重新设计了有关 ucc28950的评估板。 (600W 输入电压:410Vdc 输出电压:12Vdc)但尽管我尝试过所有东西,但在 pspice 仿真中无法从12v 更改输出电压。 您能帮我解决这个问题吗? 我可以发送计算和设计文件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    请将您的原理图发送给我-如果您不想在此处发布、请直接通过 colingillmor@ti.com 将其发送给我。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我向您发送了一封电子邮件。 第一个之后、我无法从您那里接收到。 您可以联系我吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我今天回复了您的 Hotmail 帐户-您收到了吗?
    请告诉我、如果您收到了回复、那就很好了、如果没有、请再次确认您给我的电子邮件。
    此致
    Colin