This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8862-Q1:并行输出

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659031/lp8862-q1-output-parallel

器件型号:LP8862-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8860-Q1

大家好、

LP8862输出是否可以拆垛? 将2个输出连接在一起以生成更高的输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以连接 LP8862上的 LED 输出以生成更高的电流、但请注意、LED 开路或短路检测将不再可用。 对于开路/短路故障检测、器件将需要至少2个灯串才能工作。 有关 LED 故障检测算法的更多详细信息、请参阅第7.3.5.1节。

    您可能还想了解 LP8860-Q1器件、了解每个灯串的更高电流。

    希望这对您有所帮助。