This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6025:REF6025稳定性

Guru**** 2595340 points
Other Parts Discussed in Thread: REF6025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657975/ref6025-ref6025-stability

器件型号:REF6025
主题中讨论的其他器件: REF5020

尊敬的先生,请回答

我在2017年6月询问了有关 REF6025的问题。 请参阅附件中的电路。  

我需要调整发生器的频率- 16、384、000 Hz。 我需要改变发生器控制输入"VC"中的电压、范围为1.5V +/- 30mV。

我们制造了5个器件、我在 REF6025输出端测量了电压-它们 的电压范围为2.501V 至2.498V。 我需要从-40到+60 C 的温度范围。 虽然我们没有检查温度变化。 希望在该温度范围内获得电压的最大可能稳定性。  当温度为20度时、可获得以下结果:我使用电位计 RP1将频率调整为标称值、但经过一段时间后、频率变化了15-20Hz。 我无法理解的原因——也许发电机工作不是很好。    对于我来说、频率在这种限制范围内的变化很大。  可能需要检查电阻器 R7和 RP1的值?  但是、由于我的器件由电池供电、因此该电阻分压器的电流应尽可能小。 您能建议更好的电压调节电路吗?

但我认为这就是:由于我有足够的2V 电压 REF、我可以不应用 REF6025而应用 REF5020吗?   我认为、REF 输出的电压差与1.5V 的值之间的差值越小、误差就越小?

TIA

此致

Vladimir Naumenkov

e2e.ti.com/.../8206.JT53L.pdf

e2e.ti.com/.../Picture_5F00_Voltage-Ref_5F00_.docx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    这很有意思。 我不确定导致此电压差的原因。 您能否在频移之前和之后测量 REF6025输出端的电压? 电阻器有多大? VC 是否获得足够的电流?

    关于其他问题、REF5020也会起作用、但我认为现在更重要的是确定频率偏移的原因。 另外、请尝试在 VC 引脚上添加一个电容器、以查看这是否会使输出稳定。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcoo、谢谢

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by