This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LM27762

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659023/lm27762-lm27762

器件型号:LM27762

为了获得+/-5V 输出,应该最小施加什么正输入电压? 是5.5V 吗?

由于压降小于100mV、我怀疑您可以获得已低于5.5V 输入电压的稳压 pos/min 5V 输出。

可实现的输出电压与输入电压之间的关系曲线将会有所帮助。

最后一个问题。

PSRR 图高达100KHz。 是否有高达1MHz 的 PSRR 数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    这取决于需要多大的负载电流。 图3显示了 LDO 的压降电压、因此这为+Vout 提供了最小 Vin。

    除了 LDO 的压降电压、-Vout 需要额外的输入电压来克服电荷泵的输出阻抗、如图4所示。

    较高频率下没有 PSRR 数据、但现有图显示100kHz 已高于 LDO 的带宽。 任何 PSRR 都是组件选择、PCB 布局等的结果