This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:是否可以更改 PPATH 寄存器的默认值、以便在加电时限制交流输入端的电流?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658663/tps65217-is-it-possible-to-change-the-default-values-of-the-ppath-register-so-that-the-current-is-limited-on-the-ac-input-on-power-up

器件型号:TPS65217

大家好、我正在使用 TPS65217、我注意到在 Octavo 处理器(OSD3358-512M-IND)上电时、5.0V 交流输入上的浪涌电流峰值为~3.14A (请参阅 tek00016.png)。 但是、当我从 USB 输入执行同样的操作时、我会得到~1.09A 的峰值浪涌电流(请参阅 tek00017.png)。

研究 PMIC 后、我发现输入电流可以限制为特定值(请参阅 TPS65217_PAGE_44.pdf)。 我的问题是:是否可以更改该寄存器的复位值、以便在加电时将交流和 USB 输入限制为100mA? 我需要更改复位值、以便器件在该状态下启动以限制浪涌电流。

感谢您的帮助、

James

e2e.ti.com/.../tps65217_5F00_page_5F00_44.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    感谢您的提问。 我已将您的请求指派给负责的工程师、我们将尽快回复您。

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    在将 TPS65217C 寄存器映 射汇编到 OSD335x 系列的 Octavo 处的 SIP 封装之前、TPS65217C 寄存器映射的复位值在 TI 工厂进行编程。

    终端客户无法永久更改 TPS65217的复位值。 当他们使用建议的无源值对 PCB 上的 SIP 封装产品进行特性描述时、您可能希望联系 Octavo 查看他们在实验室中测试了什么。

    为了进一步研究这个问题、您需要附上一个原理图、其中显示了第6页 的表2.1上的建议电容值。 当器件列显示为"TPS65217C"(例如 VIN_5V =交流、C = 10uF)时、已遵循 OSD335x 数据表中的电源引脚 OSD335x 无源器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brian、 感谢您回来。 我对表6的理解是,它列出了 OSD335x 在外部可抽换引脚上的*集成*无源器件。 换言之、列出的电容已经包含在这些引脚的器件中。 至于外部无源器件、我们遵循了 Octavo 参考设计中使用的电容方案。 我们还了解了 BeagleBone 参考设计。

     在任何情况下、您提供的有关在 TI 工厂编程的 TPS65217C 寄存器映射的信息都会回答我的问题。 我将向 Octavo 介绍浪涌电流问题、并了解他们的建议。

     非常感谢您的帮助!

    James  

    e2e.ti.com/.../page_5F00_6_5F00_OSD335x_5F00_datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    感谢您的纠正! 您是对的:Octavo 在 OSD335x 封装中集成了140个电容器、电阻器、电感器和铁氧体磁珠。

    当您听到 Octavo 关于浪涌电流的反馈时、请告诉我。 我对他们的结果和解释很好奇。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意:应用指南中有一条注释、说明"但是、您可能希望根据您的应用在输入和输出电源轨上添加额外的大容量电容器。" octavosystems.com/.../