This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:升压模式、电容要求?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659026/bq25896-boost-mode-cap-requirement

器件型号:BQ25896

您好、专家、

初始设计用于升压5V/0.5A、Vbus 放置1uF、PMID 放置2.2uF。 但我们要将升压规格更改为5V/1.5A、电容值是否足够? 有任何疑虑? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    bq25896可通过数据表中指定的最小电容来保证在充电和升压模式下运行。 我们建议 PMID 的最小值为8.2uF、VBUS 的最小值为1uF。 大多数客户在 PMID 上放置10uF、在 VBUS 上放置1uF。