This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:环境温度升高时的断续问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657197/tps40304-hiccup-issue-at-elevated-ambient

器件型号:TPS40304

我在高温下的电流限制存在问题。  我有12V 输入至1V 输出。 1V 输出在以下温度下关闭。  除此 TPS40304稳压器电路外的所有电路均被禁用、负载位于箱体外部。

@70C - 7.864A

@85C -  5.32A

@95C -  0.511A

6V 输入@95C - 5.11A

波形在70C 和更低温度下看起来如下所示。

在95C 时、它如下所示。

我的3.3V 电路 具有 非常相似的 PWB 布局 、关断电流在95C 时增加。  在95C 时、电流限值约为8.1A (如预期)、运行方式与预期一致。

我的问题是:

什么会导致不同的波形特征?

关断发生的电流为何会随温度的变化而发生如此大的变化?

尝试的东西。

将 OCP 设置电阻从1.67k 增加到20k、然后断开。  0.5A 仅增加至0.85A。

在底部 FET 上添加了缓冲器。  将95C 电流关断电平增加至2A。

增加了值、并将电容器移至非常靠近 VDD 和 BP 引脚 IC 的位置。  没有影响。

为什么输入电压会产生如此大的影响?

缓冲器似乎没有什么帮助。  我正在尝试了解原因和解决方案。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    您能否共享原理图? 波形不会显示。 我怀疑在高温下会出现稳定性问题。 您还可以尝试为高侧 FET 串联栅极电阻(4.7欧姆)。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在附加波形、原理图时遇到问题、您也可以将其发送至 mathew.jacob@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于机密原因、我们将其脱机、并通过添加一个与引导电容器串联的4.7欧姆电阻器来解决该问题。

    Mathew