This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS730:TPS730

Guru**** 2813175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658793/tps730-tps730

器件型号:TPS730

您好!

  我还有一个关于反馈引脚电流测试的问题。 在 TPS730 数据表中、规格如下。

为了测试这一点,需要强制从 ATE 到 FB 引脚的电压为1.8V,并检查电流?

当时输出电压的状态应该是什么? 我觉得输出不是稳定的、在这个测试期间是否需要监控输出电压?

请建议验证此参数的步骤。

此致

Anuraj NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuraj:

    通常、对于 IFB 泄漏测量、将设置单位增益。 在单位增益下、Vout 短接至 VFB。 由于泄漏电流非常小、因此将在 Vout 和 VFB 之间放置一个电阻器、并测量电阻器上的电压。 泄漏 IFB = Vdiff /R

    此致、
    Jason Song