This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 TPS5430作为电压转换器、如果我想获得12V 输出电压、那么最小输入电压是多少

Guru**** 2467860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658886/using-tps5430-as-a-voltage-converter-if-i-want-to-get-the-12v-output-voltage-then-how-much-voltage-is-the-minimum-input-voltage

主题中讨论的其他器件:TPS5430

使用 TPS5430作为电压转换器、如果我想获得12V 3.5A 输出电压、那么最小输入电压是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5098203、

    数据表的第6.5节 规定、"最大占空比"最小为87%。 在理想情况下、您需要13.8V 才能从此占空比获得12V 电压。  但您还将拥有:

    • 占空比为87%~0.335V 时、110m Ω 高侧 FET 上的压降(@3.5A = 0.385V)
    • 占空比为13%时、环流二极管两端的压降(~0.4V)~0.052V
    • 所选电感器 DCR 上的压降(~15mohms @3.5A)~0.053V 贡献
    • 以及其他非理想因素。 ~0.1V 贡献
    • 裕度*10%

    我想将配重块放在14.5V、即使布局良好且组件选择良好、也能将其切断。 更像是15V 至16V。  我们有  一个输入电压为9V、输出电流为3A 的 EVM、但我们的裕度可能比您的应用所需的裕度更保守。

    Sam