This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS659114 PWRHOLD 引脚和 VIO 电压

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658970/tps65911-tps659114-pwrhold-pin-and-vio-voltage

器件型号:TPS65911

你(们)好

我对 PWRHOLD 引脚和 VIO 设置电压有两个问题。

PWRHOLD 引脚具有可编程下拉功能。 在"I/O 上拉和下拉特性"中定义了 ALOS 下拉电流。

但是、我们的客户希望知道电阻值。 在我的理解中、下拉意味着下拉电流源。 因此、这不能定义为电阻值。

我的理解是否正确? 是否可以将其定义为电阻值?

2. VIO 设置电压。 TPS659114 VIO 的默认设置为1.5V。 但是、可通过在启动后设置 VIO_REG 将其设置为1.8V。 是这支架吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamamotami-San、您好!

    PWRHOLD 电流规格的测试条件为1.8V、下拉至 GND。 这意味着流经下拉电阻的电流为1.8V/R 因此、我们可以计算最小和最大电阻:

    最小值:1.8V/10uA = 180kOhm
    最大值= 1.8V/2uA = 900kOhm

    正确、可以在启动后通过 I2C 设置 VIO_REG.SEL 以更改 VIO 输出电压。

    此致、
    Karl