This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:高侧感应

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658932/bq34110-high-side-sensing

器件型号:BQ34110

您好!

 我想知道是否可以将感应电阻器放置在电池顶部并测量高侧。

 从数据表中可以看出、SRP 上的最大电压为 0.125V、因此除非我们添加电压转换器、否则这似乎排除了这种可能性。

正确吗?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Umberto:

    是的、您回答正确。 您必须使用 INA 或某些类似的电平转换电路来支持 bq34110的高侧感应。