This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:压降电压至高电平

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658163/lp2985-dropout-voltage-to-high

器件型号:LP2985


您好!


我们在几年前生产的电路板中使用 LP2985、一切都很好。

现在、最后一个板出现了问题、我将其固定到 LDO。

我们使用的最后一个 LDO 的压降电压似乎过高。

为了进行测试、我将 LDO 组装在一个额外的电路板上、并使用一个电阻器来消耗电流。

(Cin = 4µ7 Ω-X5R /Cby = 10nF-X7R / Cout = 2µ2 Ω-X7R / LP2985IM5-3V3 / R 负载= 47R /负载= 70mA)

当输入电压从4V 更改为3.4V 时、旧 LDO 将输出保持在3、27V

新 LDO 无法保持输出电压// 4V = 3.15V/3.8V = 2.99V/3.6V = 2.82V/3.4V = 2.65V

我检查了零件上的印花、都有"L0Rb"、唯一的区别是旧件上的标记看起来比新件上的标记要旧。


所以我不确定、这对器件来说是可以的、还是有假冒器件的可能性?


谢谢你

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    您是否可以从两个器件上发布顶部标记的图片?

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    附带了一些图片。 (部件周围的污垢来自我们通常在电路板上使用的涂层、我用绿色勾号标记了工作部件的所有图片、用红色叉号标记了不工作的图片)我不会减小图片的尺寸以防止信息丢失。

    1) 1)使用 LP2985的旧电路板的图片

    正常视图/涂层已去除/零件背面

    2) 2) LP2985无法正常工作的新电路板图片

    正常视图/涂层已去除/零件背面

    3) 3)删除了不工作部件的图片

    4) 4)从 RS Components 订购的器件图片(I 和 AI 类型/两种类型都在我们的电路中工作)

    我不确定、但在不工作的器件上、底部没有标记。

    此致

    Habermeier Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    软件似乎没有上传照片。

    我希望上传的 PDF 能够正常工作

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6523.0677.2018_2D00_Jan_2D00_23--Post-with-Pictures.pdf

    此致

    Habermeier Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    感谢您提供相关信息。 请给我们一些时间来调查此问题。 同时、您是否拥有随您订购的器件封装提供的显示问题的批次追踪信息?

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    目前我没有这些信息、因为我们从 EMS 服务提供商处获得了完整的电路板。

    我希望在与 EMS 服务提供商联系之前能够获得一些其他信息。

    此致、

    Habermeier Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    为了让 TI 开始验证过程、需要以下所有信息。  请查看随附的客户信函、并向 ti-counterfeit@list.ti.com 提供所需信息

    必填信息

    1. 已填写假冒产品申请表。  

    2. 器件底部和顶部的高质量图片

    3. 2D 条码标签的高质量图片。  

    4. 装运文档的副本/图片、即向 TI 展示器件来源的装箱单。  (如果无法提供此信息、我们将无法提供验证、因为产品监管链存在不确定性。)

    5. 提供器件应用。

      提供并提交所需信息后 、您的请求将被审核以进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    是否有可能利用我发布的数据获得趋势?
    例如、假冒器件的可能性低/中/高。

    我们必须联系我们的 EMS 服务提供商、一些背景知识将会有所帮助。

    此致、
    Habermeier Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、如果没有所需信息、TI 政策是我们不开始评估。

    R/Jim

    j-davenport@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您提供信息。

    此致
    Stefan