This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:SMBC 和 SMBD 的具体电路是什么?

Guru**** 2467580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658661/bq78350-r1-what-is-the-specific-circuit-for-the-smbc-and-smbd-for

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好!

参阅第14页的 BQ78350数据表、我想知道该电路的作用是什么、它连接到 SMBD 和 SMBC 引脚?

我看到两个火花隙、两个 Z 二极管和电阻器连接到接地端和电阻器、这些电阻器在引脚接头和芯片引脚之间串联

我可以想象、我需要使用 Z 形二极管来稳定 smbd 和 SMBC 上的电压。
火花隙的感应是减少剩余电路的 ESD。

其余电阻器的作用是什么? (4个100欧姆、4个1欧姆)

我可以想象 SMBD 和 SMBC 上的电压在该引脚和接地端测量。 电阻器 R73、R76越大、在该引脚上测量的电压越好。

但我不知道为什么在该配置中需要100欧姆电阻器。

感谢您对此进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    该电路是一个常见的 SMBus 输入电路、适用于暴露在连接器上的电池电路。 它是限制电压并减少瞬变。
    只有2m 电阻器、当连接器未与系统配接时、这些电阻器会将输入保持在低电平。 这些并不总是使用的。
    齐纳二极管可防止负电压或正电压过高。 在某些情况下、还提供了 ESD 预防组件。 在某些情况下、齐纳二极管和100欧姆电阻器可以限制施加到电池组的直流信号。 连接器和齐纳二极管之间的电阻器将限制流入齐纳二极管的电流。 齐纳二极管和引脚之间的电阻器将减少流入 IC 的电流。 显然、当电池组的持续电压较高时、外部电阻器的功耗将较高、在某些情况下、您可能需要可使用的电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    '只有2m 电阻器、当连接器未与系统配接时、这些电阻器会将输入保持在低电平。'

    根据这句话、这些电阻器只是下拉电阻器、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    是的。