This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001-Q1:通过 PWM 的动态输出电压

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658937/lm46001-q1-dynamic-output-voltage-via-pwm

器件型号:LM46001-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS568215

OIN TPS568215线程:外部 FB 端子控制是 一种通过 DAC/CPU 或 FPGA 和 LPF 控制输出电压的应用。

我们希望使用 LM46001。 CPU 生成一个例如500Hz 的输出频率和一个20%至80%的占空比。

或者我们如何控制为加热器供电的输出电压? 例如、通过外部低侧或高侧 FET 打开/关闭降压转换器。

VIN = 12至32V

Vout= 11V

RFBT = 10kOhm

RFBB = 1k Ω

Rheater = 25欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    您可以使用 RC (或 RCRC)滤波器将 CPU 500kHz 转换为直流。 然后使用一个电阻器将其连接到 FB。  有关 指导、请参阅 slva861"电压 DAC"器件。

    Sam