This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:有关 RF、CF 和 Z 二极管的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658956/bq76920-questions-about-rf-cf-and-a-z-diode

器件型号:BQ76920

您好!

参阅第14页的应用报告、建议使用二极管来防止快速放电。 图13显示了如何连接二极管。 在文本中、还可以说在电路中连接了一个齐纳二极管。

Q0:如何连接齐纳二极管?

_________

此外、还有一个电阻器连接到 BAT 和 REGSRC。 第14页对此进行了说明。

还有一些原理图显示、射频仅连接到 BAT 引脚。 您可以在 BQ76920EVM-datasheet 的第47页看到这一点。 BQ76920数据表第2页上的简化版原理图也显示了这一点。

问题1:哪个选项正确?

_________

Q2:参考第14页上 BQ76920的应用报告、有两个注意事项:如何将 BAT 和 REGSRC 连接到电路。 建议使用哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q0:齐纳二极管会保护相关引脚。 电容器两端。 请参阅 www.ti.com/lit/slvu924中的 EVM 原理图 D3、图26。
    问题1:我认为该附注是 slua749。 简化了数据表中的简化图。 bq76920数据表图8-1可被认为具有一个非常小的用于 REGSRC 的滤波电阻器、仅连接电阻。 较大的电阻器将提供更好的滤波。
    Q2:apnote 图13中的任一电路都将工作。 您可能会认为单独的滤波器更好、导致 REGSRC 电流的 REGOUT 负载不会影响 BAT 引脚电压。 或者、您可以更好地考虑单个电容器降低的成本。