This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:通道关闭条件下的 TPS4H160上拉电阻器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657645/tps4h160-q1-tps4h160-pull-up-resistor-in-channel-off-codition

器件型号:TPS4H160-Q1

在  TPS4H160开路负载检测条件下对数据表图30有疑问。

1) 1)我们能否更详细地描述 TPS4H160中通道关闭时的20K 上拉电阻?

2) 2)按照上述步骤操作、 在通道关闭条件下、如何没有上拉20K 或使用100K 下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果通道关闭且连接了负载、则表示为正常状态、不报告故障。 如果通道关闭且负载开路、则不是正常状态、将报告故障。

    上拉电阻对于报告关断状态和开路负载中的故障非常重要。 上拉电阻使输出电压接近电源电压 VS - VOUT < V (ol、off)。 在没有上拉 VS 的情况下、由于泄漏电流、VOUT 可以更高、V (ol、off)、并且不会报告故障。 TI 建议使用20K 上拉电阻器、以确保始终报告故障。

    100K 下拉电阻不能帮助报告关断通道和开路负载情况下的故障。 它使输出电压更接近接地和 VS - VOUT > V (ol、off)。 这意味着在100K 下拉时、不会报告故障。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户报告 TPS4H160输出存在泄漏(从故障编号20K 上拉至输出)。

    问题:如果客户将"FAULT#"引脚9悬空、是否可以不安装20K 上拉电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20K 上拉电阻有助于报告关断状态下的开路负载情况。 将关断状态下的开路负载报告给 FAULT (低电平)和 CS (VCS、h)引脚。 通过移除上拉电阻、可能不会报告故障。 您是否意味着报告关断状态下的开路负载情况并不重要?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 如果客户不需要报告关断状态下的开路负载情况、是否需要20K 上拉电阻? 我的理解是、如果在关断状态下不需要报告开路负载、则不需要上拉。
    请再次帮助我的陈述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 如果不需要报告关断状态下的开路负载、则无需上拉电阻器。

    此致