This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:警报引脚是否是开漏输出?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658964/bq76920-is-the-alert-pin-an-open-drain-output

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ78350

您好!

Q0:我想知道 ALERT 引脚是否为开漏输出。

Q1:下一个问题是:每个原理图中不是 BQ78350数据表中显示的下拉电阻器。 如果您查看 bq76920的数据表、就会发现未连接电容器和下拉电阻器

引脚。

Q2:电容器仅由于电路中的时序情况而是正确的? (请参阅第5页上的 BQ76920用户指南)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    Q0:ALERT 不是漏极开路、请阅读数据表
    Q1:数据表原理图通常被简化。 请注意、ALERT 引脚内部下拉电阻较弱。 建议使用外部电阻器
    Q2:ALERT 没有针对其输入功能的特定噪声抑制。 该电容器将有助于防止噪声从输入端输出、这可能会导致意外的 OVRD_ALERT 故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。