This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100-Q1:开关二极管规格回顾

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657075/tps65100-q1-switching-diode-spec-review

器件型号:TPS65100-Q1

客户使用 TPS65100QPWPRQ1、规格如下:

  •               VIN=3.3V/1.5A
  •               VDDA=13.5+/- 0.2V、350mA
  •               VGH=28+/-1V、20mA
  •               VGL =-6 +/-0.6V、20mA   

  

开关二极管将为 BAV99W-Q1-H,是否正常?  e2e.ti.com/.../BAV99W_2D00_Q1_2D00_H_5F00_REV_5F00_A.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请仔细阅读本 应用手册 、以检查 VGH 和 VGL 所需的配置。

    谢谢你。

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    二极管应用于哪个输出?

    此致、
    Brigitte