This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:lm5141的输出异常

Guru**** 2468110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657998/lm5141-the-output-of-the-lm5141-is-abnormal

器件型号:LM5141

尊敬的 TI 技术同事,

我的客户使用 lm5141来制造降压 电路,它的电压范围为24V 到3.5V/20A。但输出电压异常。异常情况、如下所示:

1.无负载时、输出电压正常、但 Vo 纹波非常高、约为800mV;

2、当我添加5A 负载时、VO 降至约2.8V。测量 SW、LOW_SIDE MOSFET 栅 极和 HIGH_SIDE 栅极波形、看起来的波形非常 bad.it  

与其他频率波形混合。 一些测试点波形、如下所示;

原理图如下所示:

请帮我解决此问题。此问题是 critical.please、请帮助我解决。

谢谢你

此致

徐克键

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey、

    感谢您查询 LM5141。 我同意您所附的波形看起来非常奇怪。 根据原理图、振荡器频率应为 440kHz、但开关波形看起来与 LM5141以低得多的频率运行。  在一个示波器图上、您能否向我展示 HO 和 LO 波形、以便我可以看到时序?  

    您能否将 RT 引脚短接至接地端、并查看振荡器是否以440kHz 的频率运行。

    当您将输入电压增加到12V 时会发生什么情况、图中的输入电压为8V。 您能否向我发送具有5A 负载的示波器图。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 cickey 所说、LM5141无法正常工作。我们在 Vin=8V 和12v 时测试一些波形、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey、

    使用双通道示波器进行测量;我需要在同一张图上查看 HO 和 LO 的时序、以便可以看到时序。  我还要求您移除 RT 电阻并将其接地、然后监控 HO 和 LO 以查看振荡器频率是否为440kHz。  根据波形、您的振荡器频率看起来不正确。  请添加一个5A 负载以查看波形是否发生变化。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    您需要的波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您捕获波形。 HO 和 LO 驱动器输出看起来仍然错误、您能否将 PCB 布局发送给 MT TI 电子邮件 、以便我可以查看它。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我已将布局发送到您的电子邮件、谢谢。