This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:到 bq21040电池充电器的24V 输入

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, TPS5405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658552/bq21040-24v-input-to-bq21040-battery-charger

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件: TPS5405

您好!

我已选择 bq21040为 ICR18650-22F 锂离子电池充电。  

规格:

电池标称容量-2200mAh (0.2C 放电率)

充电器输入电压-24V

充电器输出电压-4.2V

我能否使用24V 作为 bq21040 IC 的输入并期望4.2V 输出? 首选此 IC 吗? 请帮助我选择最适合给定规格的 IC。

谢谢、

Jeeva J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq21040不适合24V 输入。 单元将在4.5V 至6.5V 输入电压范围内工作。 它不会在较高的电压下工作、但会承受。

    但线性电荷不适合这种高输入电压、因为器件上的功率耗散、即使在极低的充电电流、100mA 的线性压降下、也是20V、功率耗散为2W。
    建议查看 bq21040前面的开关充电器或直流/直流转换器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回复。

    我已选择 TPS5405直流/直流转换器将24V 电压转换为5V 电压。  TPS5405是否合适或您是否愿意推荐任何直流/直流转换器?

    谢谢、

    Jeeva J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该起作用。