This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS650942频率容差

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658914/tps65094-tps650942-frequency-tolerance

器件型号:TPS65094

尊敬的先生:

根据 TPS650942数据表、降压转换器3在输出电压为1.05V 时的开关频率为1.7MhZ。

我是否知道1.7Mhz 具有任何容差、

我使用短引脚来测量探针、开关频率的电流大小约为1.3Mhz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    BUCK3、BUCK4和 BUCK5均为 DCS-Control 转换器、高度重视瞬态响应和最佳 PFM 至 PWM 转换。 有关 DCS-Control 的更多详细信息、请访问:  

    该控制方案没有固定频率。 它可能会因 VIN、VOUT、IOUT、电感、电容、 甚至寄生阻抗。 因此、我们通常在 EVM 上测试频率、并将其列为"典型"、但可能会有不同的板对板。 当开关频率为1.3MHz 时、并不表示电路有问题。