This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:禁用突发模式

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658908/ucc256301-disable-burst-mode

器件型号:UCC256301

您好~

目前、我的客户正在使用 UCC256301进行800W 设计。

使用 ucc256301时、我只想使用软启动、不想使用突发模式。 是否可以实施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:

    感谢您关注 UCC256301。 您可以移除从 RVCC 连接到 LL/LL 引脚的电阻器。 这将使突发模式阈值达到其最小值。 只要输出端具有少量负载、UCC256301就会停止突发模式。

    此致、
    本·洛夫