This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:与 TPS2115A 自动切换。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A, TPS2115A, TPS2115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658707/tps2113a-vs-tps2115a-auto-switching

器件型号:TPS2113A
主题中讨论的其他器件: TPS2115ATPS2115

尊敬的 TI:

我对 TPS2113A 和 TPS2115A 有一些问题。

我的产品要求我在本地电源和备用 电源之间切换、以保持 IC 通电。 两个电压轨均为3.3V。 我还需要它在恢复时切换回本地电源轨。

TPS2115A

具有自动切换功能、可在两个输入中的较大者之间切换。 从数据表中可以看出、比较器上的迟滞为0.1至0.2V。

a) 这是否意味着 TPS2115A 在恢复后不能保证开关回到本地电源轨、因为两者都将为3.3V?

b)迟滞是我应该查看的初始开关值、还是它需要恢复多少才能切换回?

TPS2113A

该器件具有一个 VSNS 引脚、该引脚可以使任何电源轨成为优先级。 但是、真值表指示在 VSNS 小于0.8V 的情况下、它取决于 Vin2 > Vin1的关系。

a)在这种情况下,当我失去 VSNS 上的电源轨时, 最坏情况 下的切换会在3.3V -200mV (迟滞)时发生? 这会更好一点、因为至少当 VSNS 大于0.8V 跳变点时、它将能够切换回、但我仍然有一个问题、需要降低200mV。

我想看到的是,当电源在 INY 下降到3.2V 以下时,它会自动切换到 INX,当它恢复时,它会恢复到 INX……

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的提问! 下面列出了我对每个问题的回答:

    1:TPS2115

    a)这是否意味 着 TPS2115A 在恢复后不能保证开关回到本地电源轨、因为两者都将为3.3V?

    没错。 我们建议使用 TPS2115A 进行手动切换配置、而不是自动切换;如果没有额外的信号或电路、它将无法切换回主电源轨。 TPS2113A 是用于自动切换的最佳解决方案。  

    b) 迟滞是我应该查看的初始开关值、还是它需要恢复多少才能切换回?

    对于该器件、迟滞用于 IN1和 IN2之间的比较器、或用于 UVLO。 我建议使用 TPS2113A 切换回主电源轨。  

    2:TPS2113A

    a)  在这种情况下,当我失去 VSNS 上的电源轨时, 最坏情况 下的切换会在3.3V -200mV (迟滞)时发生? 这会更好一点、因为至少当 VSNS 大于0.8V 跳变点时、它将能够切换回、但我仍然有一个问题、需要降低200mV。

    请参阅第16页的图14。 该连接通过电阻分压器将 VSNS 连接到 IN1、如果两个电源都在3.3V 时存在、则优先为 IN1。 如果 IN1降至3.3V 以下-迟滞、VSNS 也将下降、器件将切换到 IN2。 如果 IN1回升、VSNS 也会回升、器件将切换回 IN1。 这允许自动切换配置。  

     

    如果您有任何疑问、请告诉我! 希望我帮助澄清了这些器件。

     

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    是的、这确实确认了我的问题。 好的、因此我的3.3V 电源轨上的最坏情况值实际上是3.3V - 0.2V (最大迟滞)- Vdroop。 低于3.1V...

    谢谢、

    Adam