This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:SENSE、OUT 引脚绝对最大额定值

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656954/tps7a47-sense-out-pin-absolute-maximum-ratings

器件型号:TPS7A47

您好!

当 IN 和使能引脚输入为0V 时、如果 SENSE 和 OUT 引脚上有0.7V 电压、是否有任何问题?
由于 SENSE 和 OUT 引脚的绝对最大电压为-0.4V 至+36V、我认为没有问题。
如果没有问题、SENSE / OUT 和 VIN 之间是否没有 ESD 保护二极管?

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji-San、

    正确的方法是、当 VIN 和使能引脚为0V 时、如果 SENSE 上的电压为0.7V、OUT 上没有问题。 基于绝对最大引脚电压额定值均相对于 GND 而言这一事实、VOUT 和 VIN 之间似乎没有二极管。 但是、让我与设计团队再次确认一下。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John San、您好!

    感谢您的支持。
    我期待您的确认。

    最棒的酒店
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John San、您好!

    您能否从设计团队获得任何回复?
    如果您对此帖子有所帮助、我将不胜感激。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji-San、

    我与设计团队讨论了您的问题。 TPS7A47使用 PNP 双极导通晶体管、发射极-基极结将阻断从 Vout 到 Vin 的反向电流。 输出电压到0.7V 输入电压的下降是可以的。

    请将 Vout 限制为 Vin 下降至大约2V。导通晶体管的发射极-基极结可能会在2V 以上击穿、此时导通晶体管将传导反向电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric San、您好!

    感谢您的支持。
    根据您的回复、以下我对绝对最大额定值的理解是否正确?

    OUT 引脚至 GND 引脚:-0.4V 至36V
    OUT 引脚至 IN 引脚:-0.4V 至大约2V

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji-San、

    是的、没错。