This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS659114保护行为

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658590/tps65911-tps659114-protection-behavior

器件型号:TPS65911

你(们)好

我想知道保护(OCP 和热及其他异常状态)处于活动状态时的行为。  

 OCP:当触发每个 OCP 点时,每个输出都被禁用。

 热关断:禁用设备(所有输出)。

是这样吗? (是否有任何其他保护行为需要禁用每个输出?)

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    感谢您的关注。

    该器件 TPS65911具有过流保护功能。 如果输出端出现过流、则在此情况下、只有出现过流的输出才会关断。 其他功能和输出电压不受影响并保持正常工作。
    例如、如果 LDO2发现电流高于其电流限制。 那么只有 LDO2将关闭并受到保护。 所有其他输出电压都不受此事件的影响。 我刚刚在实验室中确认了这种行为。

    该器件具有热保护功能、在热关断情况下、所有输出都将关闭。 请参阅数据表的第6.11章或第60页。

    我希望这能回答你的问题。 如果我们能提供进一步的帮助、请告知我们。
    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin San、

    谢谢! 我明白了。

    此致、
    本志本