This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:TPS40090负载电流问题

Guru**** 2589245 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下主题中的问题是否相同?
    e2e.ti.com/.../655128

    下面是我在该主题中的回复。 您是否有机会进行检查?

    ILIM 引脚电压用于设置 OC 阈值。 根据计算、您的设计中的 ILIM 电压应足够高。

    您能否检查四个电容器(C139、C141、C143、C144)是否放置在靠近控制器 CSx 和 CSn 引脚的位置?
    此外、您能否检查环路是否稳定? 您可以检查 Vout 是否开始振荡、以及负载电流接近80A 时是否存在较大的开关抖动。


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈先生、您好!
    我们测试输出/相位波形是否正常,、但 CSX 引脚波形感觉异常。波形为三角波形。
    当我们将 R θ(3.48K)更改为19.8K、与演示板,相同时、我们发现电路无法正常工作。 我们认为 R&C 参数可能不合理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们通过电子邮件继续讨论。

    谢谢