This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82740A:ISD 最大值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658454/tps82740a-isd-max

器件型号:TPS82740A
主题中讨论的其他器件:TPS62740

尊敬的所有人:

请告诉我 ISD 的最大值(所有温度)。
1000nA?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、

    请查看数据表中的图2。 它显示了整个 VIN 和温度范围内的典型关断电流。

    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,伊沃
    数据表第5页显示、TA=60°C 时为150nA、TA=25°C 时为70nA
    但是、我认为图2看起来不像它。
    此致、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 TPS82740应该是指 TPS62740。
    如果正确、ISD 的最大值为1000nA。
    但是、这种情况也与图2不匹配。
    至于 ISD 的最大值、哪一项是正确的?
    此致、
    PAN-M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图2中的曲线显示了典型样本的测量结果。 大多数样本的行为都是这样的。
    TPS62740电气特性中的参数 ISD 显示了保证的最大值。 这意味着也可能有一些样本显示出这种高得多的关断电流。
    遗憾的是、TPS82740未指定此类保证最大值。

    此致、
    伊沃