This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:变压器设计计算

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658736/ucc28950-transformer-design-calculations

器件型号:UCC28950

我们将回顾一个使用 UCC28950的项目、该器件专为2kW 输出功率、390V 输入、200-360V 输出 和100kHz 开关频率而设计。  当我们开始与变压器制造商合作处理某些原型时、有人对计算电子表格中生成的变压器要求提出了一些担忧。  具体而言、初级 RMS 电流和初级磁化电感。  在200V 输出下使用上述数据的计算器需要大约1.8mH 的磁化电感和16.5A RMS 电流。  制造商表示、满足这些要求的变压器将比我们在该功率范围内看到的大多数变压器大得多、并且在接近3cm 的距离处有间隙。  我们是否在这里遗漏了一些东西?

谢谢

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mark

    计算器存在几个相关问题-

    在单元格 C25中计算的匝数比将四舍五入为最接近的整数、如果将整数值写入单元格 C26、则后续计算将使用此整数。 但是、如果将单元格 C25剪切并粘贴到单元格 C26中、则单元格 C26会显示整数值、但会使用原始的未取整值进行计算。 当 Vin/Vout 较大时(例如400V/12V)差异很小、但当比率较小时(例如390/360V)差异很大。

    在电池 C85中计算的 SR 上的电压应力是实际电路中的一半。 原因是计算器未考虑 SR 看到整个中心抽头次级绕组的总电压这一事实。

    变压器无需间隙、因为初级电流没有直流分量。 如果没有间隙、则实现1.8mH 电感所需的磁芯尺寸应明显小于它们的预期尺寸。

    如果您需要有关此问题的任何详细信息、请重新发布。

    此致
    Colin