This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:由外部进行 FB 端子控制

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658033/tps568215-fb-terminal-control-by-external

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件: LM46001

你(们)好

我的客户有疑问。


是否可以使用 TPS 568215的 FB 端子设置外部的输出电压?
例如、客户正在从 DAC、CPU 等进行控制。
它是附加的图像。

e2e.ti.com/.../TPS568215.pdf

客户担心即使 FB 突然变化、输出是否会受到影响。
如果您能发表意见、我将不胜感激。

最棒的地方

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以像这样使用它来调节输出电压、您最好在下面添加一个低通滤波器。

    对于 FB 突然变化、它可能会触发 Vout UVP、Vout 将在断续模式后恢复。 我将仔细检查它、稍后会提供更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我仔细检查一下、当 FB 突然变化时、Vout 将保持稳定。 对于连接 FB 和 LPF 的电阻器、其值应略大(xxK 欧姆更好)、这样可以避免突然大量电流流入 FB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢你的答复。

    我明白、即使您得到的答案中没有 LPF、这似乎也不是问题。
    如果您添加了 LPF、您建议使用多少时间常数?

    最棒的地方
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R=1K,C=100pF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此应用是否仅适用于 TPS? 我们希望使用 LM46001。 CPU 生成一个例如500Hz 的输出频率。 或者、我们如何控制输出电压来为加热器供电? 例如、打开/关闭降压转换器或外部低侧或高侧 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 LM46001。 您可以提交有关此问题的新主题